This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8871:最大频率

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8871, DAC8831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/708635/dac8871-maximum-frequency

器件型号:DAC8871
主题中讨论的其他器件: DAC8831

您好!

如何仿真 DAC8871的工作?  

我认为使用 Webench 是不可能的。 不是吗?

 是否可以使用 Tina?

DAC8871模型是否存在?

我能否仿真 SPI 信号发生器并查看 DAC8871输出?

谢谢

销杆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、鲁道夫、

    感谢您的查询。 我们没有 DAC8871的 TINA 模型。 我们在同一系列的 DAC DAC8831中有模型。 不过、它们主要是模拟模型。 它们不允许您对 SPI 建模。 EVM 是测试软件的最佳平台。

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师