This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA900:数据表和 PGA900EVM+USB2ANY 之间的 I2C 初始化写入顺序差异

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, PGA900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/704520/pga900-i2c-initialization-write-order-difference-between-datasheet-and-pga900evm-usb2any

器件型号:PGA900
主题中讨论的其他部件:USB2ANY、、

您好!

I2C 过程在数据表的7.3.16.2中写入、但 PGA900EVM+USB2ANY 通信不遵循此过程。

此过程差异是否可能是 I2C 通信中的任何问题? 为什么 micro_interface_control 写入两次?

所连接的日志由逻辑分析仪捕获。 请参阅。

e2e.ti.com/.../PGA900EVM_5F00_USB2ANY_5F00_communication.xlsx

我们正面临 I2C 通信问题、并研究我们无法与 PGA900通信的根本原因。

此致、

渡宝文弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Watanabe-San、

    是否使用 EVM 对其进行了测试? 您能否在使用当前跳线设置的情况下发布 EVM 图片? 使用任何其他数字接口与 PGA900进行通信是否存在任何问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott-San、

    我们仅使用 I2C。 此测试由 PGA900EVM 和 USB2ANY 完成。 EVM 的图片将在稍后发布。

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott-San、

    所附 PGA900EVM 图片。

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Watanabe-San

    如果使用电压模式、J9、J10、J4和 J15应全部开路。 这些可能会对与器件的通信产生影响。

    您是否也可以测试其他通信接口? SPI 和 OWI。 对于 OWI、您需要关闭 J12并打开 J13。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott-San、

    PGA900EVM 使用 I2C。 因此、我们将询问 I2C 初始化过程为何与数据表不同、并进行两次写入。

    你可以回答我的问题吗?

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的意思是 PGA900EVM 可以工作,但我们的原型不能在 I2C 上工作。
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott-San、

    我有误解。 I2C 不工作,但如果 I2C 上拉电压从5V 变为3V,它就会工作。

    如果 I2C 上拉电阻器设置为5V、是否存在任何问题?

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott-San、
    我认为 I2C 的上拉电压=5V 是一个问题、因为绝对最大值超过了。 这种过压可能性是否会导致通信错误?
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott-San、
    I2C 上拉电压=5V 似乎是通信的一个问题。 如果上拉电压设置正确、问题就会得到解决。
    感谢您的支持。
    此致、
    渡边俊弘