This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:系统监控器测量精度

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/708493/ads1248-accuracy-of-system-monitor-measurements

器件型号:ADS1248

我想使用未使用的 REF1P/REF1N 输入通过系统监控功能进行额外测量。  数据表指定这些是粗略测量、结果转换约为实际电压的1/4。  是否有任何有关此测量精度的进一步信息?

谢谢、

Nick Wright

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nick、


    系统监控器测量由器件内部的分压器完成。 因此、测量依赖于电阻器匹配来获得精度。

    我通常不会依赖这些测量来获得超过10%的精度。 我查看了一些数据、只是为了了解测量的准确性。

    如果我必须限制精度、我会说 AVDD 精度可能约为5%、通常测量值较低。 DVDD 精度可能约为10%、通常测量值较高。 VREF 精度约为1-2%、测量值略低。 这来自一些较旧的测试运行、但我认为这不会有太大变化、因为精度来自电阻器匹配。

    同样、我们不保证该规格。 它仅供参考。 我们将其用于烧毁检测、在我们怀疑传感器发生故障时测量电路的各个方面。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好、感谢您的快速响应。