This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8867:该器件的评估模块(EVM)已停产。 在承诺在设计中使用它之前、我如何对其进行评估?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8867, ADS8881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/708481/ads8867-the-evaluation-module-evm-for-this-part-shows-as-obsolete-how-can-i-evaluate-this-before-committing-to-using-it-in-my-design

器件型号:ADS8867
主题中讨论的其他器件: ADS8881

以下是您将在产品页面中找到的链接: http://www.ti.com/tool/ads8861evm-pdk

请注意:这是表示此产品已达到 NRND 或 EOL 的标志吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我们致力于将 EVM 更新为更新的 Windows 7/10兼容软件。 在此转换过程中遇到任何困难、我们深表歉意。

    但是、EVM 变得过时不会反映器件状态、器件仍处于活动状态。

    您可以使用 ADS8881EVMV2-PDK 来评估器件。 这两个器件是引脚对引脚兼容的、实际上属于同一产品系列、 两者之间的主要区别是 分辨率和采样速度。 ADS8867可轻松安装在电路板上、您可以将数字通信线路连接到所用处理器。

    但是、该软件  的代码复制会更加麻烦。 我可以 将 ADS8867放在 ADS8881EVM 的工作台上来测试软件。它旨在用于 ADS8881更高的1MSPS 采样率、 因此、您需要了解 输入的软件参数、以便正确评估 ADS8867、并且不违反任何时序要求。

    此致、Cynthia