This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:JMODE0、无法链接

Guru**** 2768185 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM, ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/707927/adc12dj3200-jmode0-cannot-linked

器件型号:ADC12DJ3200

尊敬的:

    我使用 的是 ADC12DJ3200、它在 JMODE0、12位 、单通道、8通道上工作。 clk_in = 2.4G、 请使用 INA。 我使用 FPGA、通过204b 连接 ADC、但 未能连接204b。

 您能否提供.cfg 作为设置 ADC 的参考?

    谢谢。

   祝你一切顺利。

                 Xuan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在研究您的问题。

    Jalen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您使用的是 ADC12DJ3200EVM 还是属于您自己设计的电路板?
    同样、您是否正在使用 Xilinx 或 Intel/Altera 提供的现成 FPGA 板、或者 FPGA 采集解决方案是您自己的设计?
    在任何情况下、请提供有关所使用 FPGA 解决方案以及 ADC12DJ3200如何连接到 FPGA 的更多详细信息。 如果这是您自己设计的电路板、请提供展示 ADC 与 FPGA 连接的原理图。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

     我使用自己的 FPGA 板,我只需要一个.cfg 文件作为参考,谢谢

     祝你一切顺利

        Xuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果您安装了 ADC12DJxx00 EVM GUI、则可以在以下文件夹位置找到每个 JMODE 的配置文件:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADC12DJxx00 GUI\Configuration Files

    为了方便起见、我在此处附加了 JMODE0文件:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/0830.ADC12DJxx00_5F00_JMODE0.cfg

    该文件使用前台校准模式将 ADC 设置为 JMODE0。 SYSREF 接收器和 SYSREF 处理被禁用。 这是用于初始 JESD204B 链路启动的最简单设置。 在链路运行后、您可以根据需要开始添加配置更改。

    此致、

    Jim B