This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 工作模式

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3484, DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/708283/about-the-working-modes

主题中讨论的其他器件:DAC3484DAC3482

大家好、

阅读 DAC3484的数据表后、我有几个问题:

如果禁用混频器、它是否可以用作具有4个独立通道的正常 DAC?

2.如果在双通道模式下使用、根据数据表、只有通道 B 和 C 处于活动状态。 并行数据接口将与 DAC3482相同? 也就是说、只有通道 B 和 C 的数据在 DAC 时钟的上升沿交错、不需要通道 A 和 D 数据。 是这样吗?

此致

Xiang Chao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiang、

    1:复数混频器/NCO 应是正交(I/Q)混合。 进入复数混频器/NCO 的信号必须是正交的。 如果通道是独立的、则会由于复杂的混合数学而产生交叉分量。 所有混合(FS/2除外)都不是独立的。 如果禁用混频器、则可以使用具有4个独立通道的 DAC3484。

    2.在 DAC3482模式下、输入通道 A 和 B 用作输入数据总线。 不使用输入 C 和 D。 从数字路径到模拟路径的输出多路复用将自动将输入通道 A/B 路由到输出通道 B/C

    与往常一样、您可以在论坛中搜索 DAC3484相关问题。 我们已在论坛中标记了这些类型的问题、希望它们现在更易于搜索。

    -Kang