This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:AFE4300的交流整流问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/707922/afe4300-ac-rectification-question-for-afe4300

器件型号:AFE4300

大家好、

客户使用 AFE4300。 数据表显示了交流 整流"尽管使用单个频率或测量值、只有阻抗模块

可以获得;两种不同的频率可用于获取真实和虚部"、客户必须了解如何 计算

这两 个频率? 是否有任何文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为此、您需要有一个阻抗模型、以 R 和 C 为单位。此类阻抗的幅度和相位可以用 R、C 和 f 表示、其中 f 是激励频率。 如果您在两个不同频率 f1和 f2下测量阻抗幅度、则可以得到两个具有两个变量(R 和 C)的公式、您可以从中求解 R 和 C。使用该公式、您可以计算阻抗的实部和虚部。