This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1620QML-SP:与 ADC12D1600RF 相比的寄存器映射

Guru**** 2770805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1600RF, ADC12D800RF, ADC12D1620QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/707683/adc12d1620qml-sp-register-map-compared-to-the-adc12d1600rf

器件型号:ADC12D1620QML-SP
主题中讨论的其他器件:ADC12D1600RFADC12D800RF

您好!

ADC12D1600RF 的寄存器映射是否与 ADC1620QML-SP 的寄存器映射相同?

如果不是、有何差异?

此致、

Itai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Itai、

    我们正在研究您的问题。

    Jalen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Itai

    寄存器映射相同、但由于器件之间存在2个功能差异、因此功能略有不同。

    1. ADC12D1620QML-SP 支持非 LSPSM 和 LSPSM。 在 ADC12D1600RF 中、LSPSM 运行模式不可用。 该模式等同于使用 ADC12D800RF。
    2. 为了增强单粒子翻转电阻、ADC12D1620QML-SP 没有上电复位功能。 如果该器件在 ECM 模式下加电、则配置寄存器未处于定义的起始值。 加电后、所有寄存器必须写入默认值或所需值。 或者、加电后、ECEb 引脚可被切换为高电平然后再切换为低电平、以便在配置更改之前将寄存器值设定为已知的缺省状态。

    此致、

    Jim B