This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3282:基于时钟速率和数据速率的输出杂散工具/表格

Guru**** 2879030 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3282, DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/707617/dac3282-tools-tables-for-output-spurs-based-on-clock-rate-and-data-rate

器件型号:DAC3282
主题中讨论的其他器件: DAC3482

您好!

我的客户正在使用 DAC3282、正在寻找一个表格或数字、以帮助他预测时钟速率和数据速率的输出杂散。 其中时钟速率为330MHz、数据速率为100MHz。  我们是否有任何工具或配套资料可帮助解决此问题?  我找到的唯一配套资料是"时钟杂散对高速 DAC 性能的影响"、其中以 DAC3482为例。   提前感谢您的帮助!

此致、

Errol Leon

应用工程师

模拟现场应用

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Errol、

    我们将对此进行研究、并在稍后的帖子中向您回复。

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    您可以使用"附加"。 随附的突出显示了频带中的谐波失真折返。 我不希望您观察 DAC3282产品中的时钟混合产品。

    -Kange2e.ti.com/.../2134.DAC-spur-calculator.xls