This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:ADC12DJ3200 JESD 斜坡测试模式设置

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/707463/adc12dj3200-adc12dj3200-jesd-ramp-test-mode-setting

器件型号:ADC12DJ3200
主题中讨论的其他器件: TSW14J57EVM

尊敬的先生:

我将 ADC12DJ3200 EVM 与 TSW14J57EVM 搭配使用。

  1. 我需要知道将 ADC 设置为 JESD 测试模式的参数吗?  最好处于斜坡模式?
  2. JESD 斜坡模式数据在传输期间如何跨信道分布?
  3.   在 ADC12DJxx00 GUI 的"控制"选项卡中启用"启用测试图形模式"时发送的数据是什么。
  4. 我们能否在此 设置中验证其它 JESD 测试模式?  我尝试了。 它显示错误。

我已附加了在 ADC12DJxx00 GUI 中完成设置的快照和在 HSDC Pro 软件中观察到的输出、以供您参考。  

谢谢

此致、

Santanu Kumar Sinha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Santanu
    我正在研究您的问题、并将在不久后提供更多信息。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Santanu

    关于您的具体问题:

    1. 我需要知道将 ADC 设置为 JESD 测试模式的参数吗?  最好处于斜坡模式? 只需首先禁用 JESD204B 块、选择所需的测试模式、然后重新启用 JESD204B 块。 根据您的屏幕截图、您已正确启用它。
    2. JESD 斜坡模式数据在传输期间如何跨信道分布? 如下文所述、该模式包含8位八位位组中的斜坡(有关 JMODE0、请参阅表20中的八位位组位置)。
    3.   在 ADC12DJxx00 GUI 的"控制"选项卡中启用"启用测试图形模式"时发送的数据是什么。 与2相同的答案。 以上内容。
    4. 我们能否在此 设置中验证其它 JESD 测试模式?  我尝试了。 它显示错误。 数据采集固件只能使用某些测试模式。 某些测试模式仅对直接硬件探测等有用 我只建议使用短距离或长距离传输测试模式和斜坡测试模式。

    JESD204B 斜坡测试模式包含每个输出数据通道中八位位组值的斜升。 当转换为 JMODES 0、1 2或3的12位样本时、这不会产生非常有用的数据模式。  

    如果您想查看12位样本中的测试模式、最好使用 JESD204B 短传输测试模式。 这将提供12位数据值的重复模式、如 ADC12DJ3200数据表的表40所示。

    请注意、该表显示了所有16个通道的值。 如果您仅使用8条信道、则忽略信道 DA4-7和 DB4-7的信息。

    以下是 HSDC Pro 时域视图中短传输测试模式的 JMODE0数据外观。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的澄清。

    我将介绍 ADC12DJxx00 GUI 中 JESD 测试模式下的选项。 我只有传输层测试模式。 当我使能时、我将得到一个类似于您布置的波形的波形。

    1. 如何启用短或长传输层模式? 对它是否有任何控制? 如何指定短测试模式或长测试模式?
    2. 您能不能帮助我了解在此设置中启用 NCO 的设置?


    谢谢、

    此致、

    Santanu Kumar Sinha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Santanu

    1. 传输层测试模式的类型取决于特定 JMODE 中的数据类型。 具有12位或8位输出的 JMODE 将具有短传输测试模式。 具有16位输出的 JMODE 将具有长传输测试模式。 这是根据 JESD204B 标准要求完成的。
    2. NCO 仅用于具有双输入和4、8或16抽取的特定 JMODE。 应选择 ADC 采样率、以便所需的输入信号频带位于 ADC 奈奎斯特区域之一内。 选择抽取因子时、应确保 DDC 输出带宽足够宽、以支持所需的信号带宽。 表10中受最大别名保护的信号带宽信息将有助于选择抽取因子。 确定采样率和抽取因子后、您可以使用以下步骤设置 EVM。
      1. 设置板载时钟采样率
      2. 为抽取因子和输出通道配置设置所需的 JMODE。 我建议使用 JMODE 11、14或16。 这些模式提供了最大的灵活性并支持器件的整个时钟频率范围。
      3. 点击"Program Clocks and ADC"按钮、将器件配置为基本模式。
      4. 在 NCO 配置页面上、调整预设0频率和/或预设0频率值、使 NCO 频率等于输入信号频带的中心频率。 这会将所需的信号频带向下移动到基带、以便通过抽取滤波器输出。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B