This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150是否检测到输入信号断开?

Guru**** 2580475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/707693/tvp5150-detect-input-signal-disconnection

您好!

我们正在使用 TVP 5150开发定制板。
我们将在电路板上输入摄像头图像。 我想检测到摄像头此时处于关闭状态。
您是否可以检测到视频已过期、TVP 5150?

此致

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 H 锁状态(寄存器0x03位4)。 这可以从寄存器中读取和/或定向到输出引脚。 请注意、这表示当前状态。 寄存器0x1D 中还有一个用于 H、V、速率和颜色锁定的粘滞"已更改"指示器、可通过写入寄存器0x1C 来清除。

    彩色锁还可以指示彩色副托架是否发生了变化(即摄像机从彩色模式切换到黑白模式)。

    此致、

    Steve