This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66:寄存器地址7000h 及更高版本未记录在规格中、并且对 EVM 无响应

Guru**** 2769395 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66, ADS54J66EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/707533/ads54j66-register-addreses-7000h-and-above-not-documented-in-spec-and-do-not-respond-on-evm

器件型号:ADS54J66

请参阅 ADS54J66规范第8.1节应用信息:8.1.1启动序列、表72中提到的无地址7000h 和更高版本。 规格寄存器组中记录了建议的上电序列、如表15中所示。 寄存器映射或第7.6.3节"寄存器说明"中的以及在实验练习中、读取时对7000h 及以上范围的写入不会反映在 ADS54J66EVM 上写入的数据。 SYNCbAB_P/N 或 SYNCbCD_P/N 的一组同步信号能否真正控制所有4个 JESD204通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    当您看到7000h 时、这是指禁用广播写入且用户必须对数字 SPI 组的两个通道进行写入时的模式。 请参阅数据表的表11。 SPI 写入的位20中的"0"将设置对目标 CHA 和 CHB 的写入。 将该位设置为"1"将目标写入 CHC 和 CHD。 请参阅下面的写入这两个位置的示例。 通常情况下、广播写入模式被禁用、所有写入都进入两个通道组。 这就是为什么您看不到700h 的许多写入操作的原因。

    0x4005 0x01   // 0100/主数字页,禁用广播模式,允许写入 CHAB 和 CHCD

    0x4004 0x68  // 0100/ 主诊断页  
    0x4003 0x00   // 0100/主诊断页
    0x4002 0x00   // 0100/主诊断页
    0x4001 0x00   // 0100/主诊断页
    0x6042 0x01   // 0110/主数字页寄存器访问42奈奎斯特区域 AB
    0x7042 0x01   // 0111/主数字页寄存器访问42奈奎斯特区域 CD
    0x604E 0x80   // 0110/主数字页寄存器访问4E 启用奈奎斯特区域 AB
    0x704E 0x80   // 0110/主数字页寄存器访问4E 启用奈奎斯特区域 CD

    0x4005 0x00   // 0100/主数字页, 启用广播写入

    SYNCbAB_P/N 或 SYNCbCD_P/N 可用于控制所有 JESD 通道或仅 CHA/B 或 CHC/D 默认情况下、复位后、器件设置为仅对所有通道使用 SYNCbAB。 要更改此设置、您必须使用 上面显示的步骤修改两个通道的地址0x01的位5。

    此致、

    Jim