This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5632:关于输入基准电压

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV5632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/707395/tlv5632-about-inputting-to-the-reference-voltage

器件型号:TLV5632

您好、请告诉我。

对于 TLV 5632、REF 端子为 I/O.请告诉我如何将其用作输入引脚。
如果 REF 端子连接到+5V 且 AGND·DGND 连接到 GND、模拟输出电压的满量程是否会从5V 变为0V?

此致、

O安全。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Osote-San、

    默认情况下、TLV5632以外部基准模式启动、因此您无需将器件配置为使用外部基准(寄存器位 R0和 R1)。 如果基准电压大于 AVDD 的50%、则输出将在较大代码时饱和、因为内部开关将不具有所需的电压余量。 如果您使用2.5V 基准、则将具有0至5V 的满标量程。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、感谢您的回答。

    它在内部使基准电压加倍。
    它在 REF = 2.5V 时使用。

    此致
    O安全