This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1252:参考值

Guru**** 2768915 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1252, OPA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/707306/ads1252-reference-value

器件型号:ADS1252
主题中讨论的其他器件: OPA350REF5040REF3140

您好!

您会建议将什么参考芯片作为 ADS1252的外部参考值添加到该芯片中。

很棒的酒店  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matej、

    ADS2152数据表中的图2显示了示例 REF3140和 OPA350基准电路。 但是、我实际上建议使用 REF5040或 REF6x40。 这些基准是在 ADS1252之后发布的、非常适合高分辨率 ADC。 它们还具有缓冲输出、因此您无需如图2所示的 OPA350。

    此致、
    Chris