This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:ADC ADS7828有问题

Guru**** 2584355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/706033/ads7828-problem-with-adc-ads7828

器件型号:ADS7828

大家好、

我正在使用慢速 ADC (随附的原理图)处理此配置。

e2e.ti.com/.../ADS7828.docx

遗憾 的是、我知道每次上电时、第一次转换的数据接收到错误的值、之后第二次转换的数据接收到正确的值。 所有这些都与我开始使用的通道数量(CH0–CH7)没有任何关联。

请告知您该怎么做。

谢谢、

Shlomi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,什洛米

    您能不能在上电后监控 AVDD、VINPUT 和 VREF。 加电后读取 ADC 结果的速度有多快。
    是使用内部基准还是外部基准。 请检查基准电压是否在加电后稳定至最终值。
    此外、我在 REFIN/OUT 引脚上看不到任何去耦电容器。 请在 REFIN/OUT 引脚附近保留0.1uF 电容器。

    谢谢、此致
    Abhijeet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhijeet、

    在跟踪您的问题时,我解决了问题... (我错过了内部参考接通序列)

     

    非常感谢您的帮助、

    Shlomi