This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214EVM:fdc2214evm 与 fdc1004evm

Guru**** 2536100 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004EVM, FDC2214EVM, FDC2114, FDC1004, FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/707039/fdc2214evm-fdc2214evm-vs-fdc1004evm

器件型号:FDC2214EVM
主题中讨论的其他器件:FDC1004EVMFDC2114FDC1004FDC2214

您好!

我使用 fdc1004evm 和 fdc2214evm 进行距离测量、并希望仔细检查我是否正确执行、因为我有一些噪声问题)

背景:

由于我的应用的性质、我需要使用1.5米长的同轴电缆将我的2'x2'铜传感器板连接到 EVM。  

目标是一块4'x6'覆铜板、接地至 EVM 的接地端。 EVM 通过 USB 电缆连接到台式计算机/笔记本电脑(已插入)。

对于测量、我使用默认(最长)积分时间和最低计数速率。  

在这些设置下 、有效测量范围为3cm。  

问题:

1)。 fdc2214evm 似乎对噪声非常敏感(甚至超过1004EVM!)

如果同轴电缆的屏蔽层悬空或连接 到 IN0B、我会拾取一些杂散干扰、这会导致信号偏移。

(尽管在下面的链接中显示最佳设置是连接 IN0A 和 IN0B)

e2e.ti.com/.../618777

如果电缆屏蔽接地、情况会有所改善。  

但是、即使在这种情况下、我仍然可以通过提供的 USB 电缆接收干扰!

实际上、当我触摸或至少将我的手靠近 USB 电缆时、信号会漂移。  

应该注意的是、只有连接到具有长电缆的传感器的通道才会受到这种影响。

来自 EVM 板传感器的信号不受 USB 线缆摆动的影响。  

同时、当 FDC1004evm 使用 USB 电缆连接到计算机时、我不会注意到这种影响。

如果我的操作都正确、您会建议您如何提高抗噪性能吗?

2)。  使用 FDC1004evm 时、我需要将同轴电缆的屏蔽层连接到 EVM 板的屏蔽层(非悬空或接地)、否则会使电缆饱和(1.5m)。

在 GUI 设置中为有源屏蔽选择什么并不重要-如果禁用、设置为跟随通道或与 CAPDAC 配合使用、结果变化不大。

只要 I 同轴屏蔽连接到 GUI 屏蔽。  

它应该是怎样的?  

3)。 我注意到、当我将手靠近 EVM (2214和1004)时、它们的噪声会更高。

此外、目前我的设置位于金属推车上、如果我触摸金属推车、我可以在两个 EVM 上看到信号漂移。

您是否会建议如何屏蔽 EMV 板本身?  

4)。 最后是一个更一般的问题。 我需要检测导电目标(人)的位置变化。

在这些应用中、电容式传感器的性能是否优于电感式传感器(TIDA 系列)?

如果是、请您建议合适的 EVM 吗?!)

提前感谢您的帮助)

此致、

Alex

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我已按照您询问的顺序回答了以下您的问题。

    FDC2114基于谐振的架构实际上比 FDC1004基于开关电容器的架构具有更高的抗噪性能。 LC 振荡电路本质上是一个窄带通滤波器、可抑制大多数噪声、但频率非常接近 LC 振荡电路的谐振频率除外。 您可以在这 篇博文中阅读有关这两种架构的更多信息。  

    我相信您会看到噪声问题、因为您的传感器离 EVM 太远了。 传感器和 LC 振荡电路之间的距离应相当小(即使10cm 也可能是较大的距离)。 INA 和 INB 布线应尽可能短。 长电缆会显著增加系统的寄生电容、随着电缆的移动、这些电容会发生变化。 即使电缆未移动、长度也会使系统更容易受到低频 EMI 的影响。 当 INB 连接到电缆的屏蔽层时、系统将对环境变化做出更显著的响应。 使用1.5m 电缆将非常困难。 如果您将接地端连接到电缆的屏蔽层而不是 INB、则传感器中的灵敏度会降低很多。   

    当系统使用虚拟接地时、我们通常会注意到 USB 电缆的灵敏度。 如果您将笔记本电脑接地、此问题应该会消失。 我们将这种影响称为接地漂移、您可以在本 应用手册中了解更多相关信息。  

    2.您肯定需要将一个 SHLD 引脚从 FDC1004连接到电缆的屏蔽层。 否则、来自传感器的信号将不会被有效屏蔽。 SHLD 信号和 CINx 信号应处于相同的电压、以便(理想情况下)它们之间没有电容。 这样、寄生电容会影响 SHLD 信号而不是要测量的信号。 有关屏蔽、CAPDAC 和其他特性的更多信息、我建议阅读数据表的第8节。

    3.我认为这是与 USB 电缆问题相同的问题。 尝试将笔记本电脑接地。

    4.对于感应传感器而言,人的导电性几乎不够,因为感应传感器的目标需要非常导电的材料(如铜、铝或不锈钢)。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin、您好!  

    感谢您的回复!))))

    后续问题很少:  

    我已经在三台计算机上检查了这两款 EVM 的性能。

    其中一个是台式机、另外两个是笔记本电脑。  

    所有机器都已插入、我仍然看到接地漂移效果。

    它是否可以是接地端以外的东西? 或者如何检查接地问题?  

    2)。 当笔记本电脑使用电池时、GUI 无法正常工作。  

    笔记本电脑上的电源/性能设置对于插入模式和电池模式是相同的。

    尽管这样、一旦笔记本电脑电源关闭、GUI 就会开始运行。 有时它不会启动。

    如果我在数据采集期间拔下笔记本电脑、它会显示具有巨大延迟的数据点、并且按钮变为非活动状态(我甚至无法停止数据采集)。

    幸运的是、应在插入笔记本电脑的情况下执行测量、这会修复所有问题)

    您是否看到类似的东西?

    此致、

    Alex

     

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    1) 1)如果 USB 电缆特别长、有时仍会出现此问题。 我注意到、您提到的 FDC1004也通过 USB 电缆进行连接、这种情况很少见、因为您可以将 EVM 直接插入 USB 端口。 您是否使用 USB 延长电缆? 尝试缩短电缆长度、看看这是否有用。 我刚刚使用随附的 USB 电缆测试了 FDC2214EVM、但看不到任何电缆灵敏度。 这些器件非常敏感、因此如果您触摸 EVM 附近的 USB 电缆、可能会略微移动 EVM 并导致电容变化。

    此外、FDC1004由直流电压驱动、而 FDC2214则由两个半整流正弦波驱动。 由于驱动方式的原因、只有 FDC2x1x 器件才会出现接地漂移问题。

    2) 2)电源线对其产生影响很奇怪、但 GUI 冻结是一个已知问题。 遗憾的是、它并不是在所有计算机上发生的、因此我们无法解决该错误。 我认为它只会影响图形显示、而不会影响数据采集、因此、如果您使用数据记录功能、您应该能够解决该问题。 很抱歉、这是一个问题、但希望插入笔记本电脑可以继续解决这个问题。

    此致、