This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1204:ads1204替代产品?

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1204, ADS1274, ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/707461/ads1204-ads1204-alternative

器件型号:ADS1204
主题中讨论的其他器件: ADS1274ADS1278

尊敬的所有人:

我正在搜索直接输出位流的 Δ-Σ ADC;我们希望在 FPGA 中进行信号处理。 我记得 ads1204是几年前的样子。 是否有其他选择? 我无法在网上找到正确的搜索模式。 "输出:串行"可生成许多具有内部滤波和串行输出的器件、这是我不希望看到的。

感谢您提供有关如何搜索的提示或设备列表。

亚历山大  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    如果您在一个封装中需要四通道调制器、ADS1204仍然是我们必须提供的唯一独立器件。  ADS1274具有滤波器旁路选项、可为您提供四个同步采样调制器输出、因此您也可以选择这一选项。  如果您需要更多通道、ADS1278可提供八个调制器位流。