This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J54:如何将其用于集成来自 SiPM (雪崩光电二极管)的信号

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J54, ADS54J54EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/706528/ads54j54-how-to-use-it-in-integrating-signals-from-a-sipm-avalanche-photodiode

器件型号:ADS54J54

我使用集成 ADC (QDC)来监控事件数量、我们的设置与图片中的设置类似。 但是、我们如何将 QDC 连接到放大器和脉冲发生器、以及如何将 QDC 信号传输到计算机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、
    我们已收到您的问题、并已将其转交给熟悉 ADS54J54的工程师。
    此致、
    粘土
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    我没有像您描述的那样使用设置的经验。 您的目标是什么放大器? 如果是 TI 器件、我会将您的问题发布到我们的高速放大器组。 在向 计算机发送数据方面、您需要 FPGA 等器件来连接 ADS54J54输出的高速串行 JESD204B 数据并将其转换为并行数据。

    如果您计划使用 ADS54J54EVM 进行测试、则可以使用我们的 TSW14J56EVM 采集并保护最多2G 16位样本、 您可以将这些样本下载到计算机中。 TSW14J56EVM 板 HSDC Pro 使用的 GUI 附带自动化 API、DLL 和示例、这些示例可能对您的应用也很有用。

    此致、

    Jim    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、
    感谢您的回复、我们尚未决定使用哪个放大器。 但它必须是一个快速电压放大器、增益为30~50 μ A、带宽为100kHz~1GHz。 您对放大器有什么建议吗?
    最好
    罗伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    请咨询高速放大器组。 他们将能够为您提供最新和最优秀的产品。

    此致、

    Jim