This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:评估板默认电容

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/706819/fdc2214-evaluation-board-default-capacitance

器件型号:FDC2214

尊敬的先生:

EVM GUI 中的总电容是多少?  

根据 ME、总电容为电路板电容、 默认值为53pF。  

我将如何将该电路板电容降低到零电容?

此致、

Kruthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kruthi、

    总电容列是给定通道的总电容、包括 LC 振荡电路中的固定电容、传感器的电容以及 INxA 和 INxB 信号的任何寄生电容。 "传感器电容"列简单地表示总电容减去 LC 振荡电路中33pF 电容的已知值。

    由于 LC 振荡电路需要一个固定电容器来振荡、因此无法将电路板电容降低到0、并且始终具有寄生电容。

    此致、