This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8319:ADS8319 SDO 电压容限

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/707003/ads8319-ads8319-sdo-voltage-tolerant

器件型号:ADS8319

您好!

我使用 ADS8319、+VBD 连接到+3、3V。

当 SDO 输出处于三种状态时、我需要知道 ADS8319的 SDO 输出是否可耐受5V 电压。

如果我在同一 SPI 串行总线上连接了任何电压为5V 的外设、这会很有用。

此致

Gianfranco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gianfranco、

    欢迎来到 TI e2e 社区!

    SDO 引脚通过内部 ESD 保护二极管钳位到+VBD 电源轨。 您可以在此引脚上施加的最大电压可在绝对最大规格:+VBD+0.3V 中找到。 如果 VBD 上的电压为3.3V、则可施加到 SDO 引脚的最大电压将为+3.6V。

    如果您需要在 SDO 引脚上支持5V 电压、则需要将+VBD 电源轨增加到5V、或者可以使用电压电平转换门。

    此致、
    Keith N.
    精密数据转换器应用