This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA450Q1EVM:PGA450Q1EVM 的长模式测试

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA450Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/704650/pga450q1evm-testing-for-long-mode-of-pga450q1evm

器件型号:PGA450Q1EVM

大家好

我正在测试 PGA450Q1EVM 的长模式

峰值回波信号在2.5m 范围内较弱、因此我尝试在 GUI 中通过点击"Evaluation"来更改 VREG、变送器频率(0.2步长)和突发计数的配置

但我无法获得超过2.5m 的峰值回波信号

请告诉我如何从1.5m 到6.5m 获取信号

WonGeun、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    WonGeun、您好!

    为远距离检测进行调整的两种最重要的配置是 LNA 增益和 FIFO 模式。
    我们建议您在8 LSB FIFO 模式下通常使用较大的 LNA 增益(59或64dB)来正确缩放远距离物体。

    远距离检测需要考虑的其他建议:
    •约16~20 μ s 脉冲的突发计数
    •基于传感器峰峰值额定值和变压器匝数比的最大允许 VREG。
    •下采样50

    对于给定的换能器、换能器频率应始终固定、因为换能器只有一个谐振频率。 EVM 的 Murata MA58MF14-7N 中心频率为58kHz +/-1.5kHz;因此、您应该仅为此特定传感器使用58kHz。 如果使用58kHz +/-1.5kHz 的频率输出端、峰值回波性能将更差。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akeem

    感谢您的回答

    我的问题是、我无法确认噪声超过3.5m 时的峰值回波

    当峰值回波和噪声一起移动时、我一直在控制 LNA 增益、这样就不会产生影响

    如何在长距离内提高峰值回波并降低噪声?

      PGA450Q1EVM 的  距离有多远?  

    我的配置

    定义下采样_50

    VREG_SEL = 0x0F;   // VREG 5V 模式

       BPF_B1_MSB = 0x04;
       BPF_B1_LSB = 0x95;
       BPF_A2_MSB = 0xEB;
       BPF_A2_LSB = 0x85;
       BPF_A3_MSB = 0xF7;   
       BPF_A3_LSB = 0x4D;

       LPF_B1_MSB = 0x35;
       LPF_B1_LSB = 0xDD;
       LPF_A2_MSB = 0x14;
       LPF_A2_LSB = 0x46;  
       BURST_MODE = 0x00;        //推挽模式
       BURST_ONA_MSB = 0x00;
       BURST_ONA_LSB = 0x8A;//78    //导通时间= 8.6us 16MHz/58KHz /2
       BURST_OFFA_MSB = 0x00;
       BURST_OFFA_LSB = 0x8A;    //关闭时间= 8.6us
       死区时间= 0x05;       //突发相位之间的死区时间来限制击穿电流
       SAT_DEGLITCH = 0x0D;      //每计数2us || 1/58kHz (17.2uS)

         PULSE_CNTA = 0x14;    //突发期间的脉冲数
         blank_timer = 0xFF;  //在 ECHO_EN = 1后等待#*16us 以填充 FIFO (忽略非常近的范围数据)
         FIFO_CTRL = 0x06;     //无 FIFO 翻转、8 LSB
         //FIFO_CTRL = 0x07;     //无 FIFO 翻转、8 LSB
         CONTRAL_1 = 0x09;    // SAT 阈值300mV

    WonGeun、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    WonGeun、您好!

    您的 FIFO 似乎处于 LSB 模式、建议用于对高达5~6m 的 ISO 极点进行远距离测量。 注意:ISO 极是一个极点、其高度为1m、直径为7.5cm。 您尝试在3.5m 处检测哪种类型的物体? 如果您的回波峰值一直饱和、请将 FIFO 模式缩放到中间代码或 MSB。

    您是否曾尝试调整 BPF 和/或 LP 系数的值?:
    •您的 BPF 系数基于58kHz 中心频率、带通滤波器为5.5kHz。 为了更好地抑制带外噪声、您可以通过设置 B1=0x032D、A2=0xEC3D、A3=F9A5将带宽设置为4.0kHz。
    •您还可以尝试将低通滤波器的截止频率从4kHz 降低到0.5-2kHz 的较小值。 这将有助于平滑包络、从而使噪声呈现静态。

    如果您可以增大 VREG 的值而不违反传感器的最大峰峰值电压规格、我建议您也尝试此方法。