This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA450Q1EVM:传感器元件的自诊断功能

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA450-Q1, TIDA-00151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/707017/pga450q1evm-self-diagnostic-feature-of-sensor-element

器件型号:PGA450Q1EVM
主题中讨论的其他器件:PGA450-Q1TIDA-00151

您好!

我想在我的系统中实现自我诊断功能。 因此、在每次启动时、我的系统都能够检查换能器是否工作并通知 ECU。

是在我的系统中实现上述功能的任何方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arun:
    请参阅 PGA450-Q1数据表的"7.3.9传感器饱和时间"部分、此功能可用作变压器和/或传感器运行状态的诊断系统诊断检查。 通过监测饱和时间、该器件有效地执行传感器的谐振衰减和 SPL 检查。

    因此、如果饱和时间过长、这可能表示存在传感器缺陷或阻碍物质与传感器表面接触(即泥浆、冰等)。 如果饱和时间过短、则可能表示传感器已断开或损坏。 工作换能器的饱和时间已知(具有容差)、主控制器能够预测预期的饱和时间。

    饱和时间检查在以下示例代码中执行:"TIDA-00151 PGA450-Q1的 UART 和 LIN 演示固件"( www.ti.com/.../tidcab3 )