This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298RECGFE-PDK:源代码

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/706532/ads1298recgfe-pdk-source-code

器件型号:ADS1298RECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1298

是否可以获得连接到 ADS1298的 DSP 的源? 我们想了解 SPI 是如何实现的以及是否使用了 DMA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    感谢您的发帖!

    可在 ADS1298RECGFE-PDK 产品页面上找到可用软件。

    有两个软件下载链接。 第一个用于固件("ADS1298ECGFEFW-C5509")、第二个用于 GUI ("ADS1298ECGFESW-SOURCE")。