This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3283EVM-SW:如何使用 TI 提供的 GUI 配置 SPI 寄存器

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM, LMK04828, LMX2582, ADC12DJ3200EVM, DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/704459/dac3283evm-sw-how-to-configure-spi-registers-w-o-gui-offered-by-ti

器件型号:DAC3283EVM-SW
主题中讨论的其他器件:DAC38RF82EVMLMK04828LMX2582ADC12DJ3200EVMDAC38RF82

尊敬的 Ken C.或高速数据转换器应用工程师:

我想作为 MATLAB 自动化脚本的一部分直接与 DAC38RF82EVM 通信。  在2015年7月25  日 Konstantin Tafintsev 和 Ken C.之间的论坛主题中、Ken 提到有一些工具可供 LabVIEW 和 MATLAB 使用板载 FDTI USB <=>并行接口与 DAC 进行通信。  是否有人可以为我提供适用于 DAC38RF82EVM 的此类工具?  

我已经为 ADC12DJ3200EVM 下载并介绍了一组类似的工具、允许我为 ADC、板载 LMK04828和 LMX2582射频合成器加载.CFG 文件。  对于该 EVM 而言似乎效果相当好、如果 有类似的用于 DAC38RF82EVM 的 MATLAB "工具套件"、我将不胜感激。

非常感谢、

Steve Krupa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    您可以参阅以下链接、了解基于 LabVIEW 的 DLL 工具、以将 SPI 读写工具集成到您的自动化软件中。
    e2e.ti.com/.../1652224

    -Kang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    感谢您的快速回复。  对于我来说、用于自动初始化/启动 DAC38RF82EVM 的公式中的"缺失部分"是您在"DAC348xEVM_LabVIEW SPI_Software.PPTX"文档中标识的"FTDI 模式文件"。  对于 DAC3484xEVM、该文件命名为

    DAC348x.txt

    我们只需要相同类型的文件、并为 DAC38RF82EVM 配置寄存器设置。  我在 MATLAB 中为 ADC12DJ3200EVM 使用 SPI 编程脚本(作为 MATLAB 自动化安装包的一部分、从产品页面的"软件"选项卡下载)、该脚本使用类似  的文件(ADC12DJxx00.txt)。

    如果您可以向我发送 DAC38RF82EVM 板上 FTDI USB 转串行转换器的"DAC38RF8x.txt"文件、我应该能够从那里处理它。   

    非常感谢、

    Steve

    PS: 如果您不能跟踪 DAC38RF8x.txt 文件、您认为我可以使用 您在上一篇文章中为该特定 DAC 产品提供的 DAC348x.txt 文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些被称为模式文件、其中列出了特定器件 SPI 总线上的时钟和数据模式。 您可以从"pattern file"文件夹中的 EVM 软件包中下载它们。 以下是 DAC38RF8x EVM 软件模式文件中的所有文件:

    "C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DAC38RF8x GUI\Pattern Files"

    e2e.ti.com/.../DAC38RF8x.txt

    e2e.ti.com/.../1121.DAC_5F00_RESET.txte2e.ti.com/.../4201.LMK04828.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    这些文件正是我所需要的、非常感谢。   在您发送电子邮件后、我确认这些文件在我的实验室 PC 的目录中可用。  我想我应该先检查一下... )

    如果在我使用模式文件将所需信息(即先前定义和保存的.CFG 配置文件)加载 到 DAC 后、DAC 的行为与我的预期不一致、我可能还有一些问题。

    再次感谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、

    我现在将关闭此帖子。 对于有关 DAC38RF82的问题、您可以打开与问题相关的具有特定标题的新帖子、我们可以相应地回答。

    谢谢。

    -Kang