This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4222:ADS4222驱动器

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4511, ADS4222, ADS4222EVM, THS4509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/706914/ads4222-drive-for-ads4222

器件型号:ADS4222
主题中讨论的其他器件:THS4511THS4509

您好!

 我想使用 THS4511放大器在直流耦合模式下驱动 ADS4222。 但是、放大器和 ADS4222的共模是不同的。 请建议使用放大器驱动 ADC 的适当电路。

到放大器的源信号是一个单位增益级(检测器的一部分)的输出、此输出摆动范围为0.9至1.8V。 输入信号频率为直流至10MHz。

此致、

Vishak