This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0102EVM:评估软件和接口

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL0102EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/704779/tpl0102evm-evaluation-software-and-interfacing

器件型号:TPL0102EVM

尊敬的团队:

我刚刚为客户收到了 EVM、但他们没有任何电路板可以将其连接到计算机或任何软件。

您能不能建议您如何评估 TPL0102EVM?

此致、

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIR、您好!

    遗憾的是、该板有指定的控制器。 我怀疑标头是作为通用接口添加的、可以连接到用户喜欢的任何控制器、例如 MCU 或数据发生器。 该器件具有一个简单的 I2C 接口、该接口应与任何 I2C 源配对。

    我们希望更新这些 EVM、以获得更好的可用性、但这可能需要几个月的时间。

    如果您认为 BU 需要直接为客户提供支持、请通过电子邮件联系我、我可以尝试帮助模拟事情。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    客户可能最终会使用不同的解决方案、因为他们需要更好的 R 精度。
    感谢您的支持。
    此致、
    NIR。