This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DATACONVERTERPRO-SW:DAC 分辨率

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/704443/dataconverterpro-sw-dac-resolution

器件型号:DATACONVERTERPRO-SW

尊敬的团队:

在高速数据转换器专业软件上-在 DAC 选项卡上

您能解释什么是频率分辨率吗?

例如:对于768MSPS 和65536采样数据速率,软件可以生成的最小频率分辨率是多少?

您能详细说明一下它是如何确定的吗?

此致、

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIR、您好!

    生成的数据模式的频率分辨率仅为 Fdata_rate /采样点数。 这相当于 FFT 的容器大小(基本上是 FFT 可以解析/生成的最小容器)。

    有几个网站介绍了这一过程。 该过程实际上在 ADC 采集的 ADC 采集大小(您可能不是"分辨率"注释)中有效。
    wintergreenworks.wordpress.com/.../

    -Kang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Kang。
    此致、
    NIR。