This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/ADS1292:是否提供 Linux 驱动程序演示?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/706282/linux-ads1292-linux-driver-demo-avaiable

器件型号:ADS1292

工具/软件:Linux

尊敬的 TI 专家:

我的主要客户正在评估便携式 ECG 项目中的 ADS1292和 ADS1292R。 该平台是采用 Linux 操作系统的1GHz CPU。 请帮助您提供 ADS1292或 ADS1292R 的基本 Linux 驱动程序吗? 对客户很有帮助。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    遗憾的是、我们不会为此器件编写 Linux 驱动程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:
    获得、感谢您提供的信息。