This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF89:ANAlOG 输出

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF89, DAC38RF89EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/706486/dac38rf89-analog-output

器件型号:DAC38RF89

 尊敬的:

   我正在使用 DAC38RF89、LMFS = 8118、串行器/解串器速率= 3G、DAC_CLK = 2.4G 直接源自 DAC_clk 引脚、但我无法获得模拟输出、我只获得0x12F 0001的恒定输出。

您能给我一个.cfg 文件吗?

  我非常关注配置。

  非常感谢。

  祝你一切顺利。

               郭轩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xuan:

    查找随附的用于 LMFS = 8118模式的配置文件。 您使用的是 TI DAC38RF89EVM 还是您自己的电路板?

    谢谢、

    埃本

    e2e.ti.com/.../DAC38RF89_5F00_2p4GHz_5F00_LMFS_5F00_8118_5F00_PLL_5F00_off.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、我现在将尝试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eben

     我正在使用我自己的板、就在您的文件之后逐一写入寄存器、但我没有任何模拟输出。是否有任何订单要求?我打开 DAC_clk 和 sysref、然后打开 FPGA 204b 内核、然后写入寄存器。

     祝你一切顺利。