This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8528:电源相关建议

Guru**** 2531590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/706428/ads8528-power-supply-recommendations

器件型号:ADS8528

尊敬的技术支持团队:

HVDD 和 HVSS 的斜升 为小电压(±3V)、在上电时最长为3ms。 完全为 AVDD 和 DVDD 供电后、 HVDD 和 HVSS 可提供±15V 电压。

我想这是   由数据表上 AVDD 和 HVDD 之间的 ESD 结构引起的。

  IHVDD 和 IHVSS 是否在 AVDD 和 DVDD 供电之前不断增加?

【数据表】

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー μ A

ADS85x8需要四个独立电源:ADC 的模拟电源(AVDD)、数字接口(DVDD)的缓冲 I/O 电源以及驱动模拟输入电路(HVDD 和 HVSS)的两个高压电源。 一般而言、器件的电源定序没有具体要求。 然而、当 HVDD 在 AVDD 之前供电时、内部静电放电(ESD)结构导通、将 IHVDD 增加到超过指定值、直到应用 AVDD。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー μ A

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    HVDD/HVSS 上的斜升也是由于 P24V 电源的限制。 您似乎是使用同一电源为器件的所有电源供电。 所有电源同时启动、这可能会对电源施加过多的负载。 您使用什么来为 P24V 提供20V 电压?
    您能否尝试添加延迟、先启动 AVDD/DVDD、然后再启动 HVDD/HVSS?
    此外、您还可以尝试不同的 HVDD/HVSS 和 AVDD/DVDD 源吗?
    这将有助于消除对电源的任何限制
    此致
    Cynthia