This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E04:数据表说明。

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/706474/ads131e04-data-sheet-clarification

器件型号:ADS131E04

客户正在 使用 ADS131E04IPAG、他们注意到在引脚配置和功能图以及引脚功能表(数据表的第4-6页)中、给出了引脚编号60-64的信号
分别作为 OPAMPP、OPAMPN、NC、OPAMPOUT 和 NC、而在布局示例(数据表的第65页)中、引脚编号60-64的信号分别作为 RLDREF、RLDINV、RLDIN、RLDOUT 和 WCT 给出。


http://www.ti.com/product/ADS131E04?keyMatch=ADS131E04IPAG&tisearch=Search-EN-Everything


此外、在布局示例(数据表第65页)中、多功能 PACE_OUT1和 PACE_OUT2在引脚配置中分别以引脚编号17和18提供 TESTP 和 TESTN 引脚
和功能图和引脚功能表(数据表的第4-6页)中、未提供此类多功能。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naser、

    但愿你一切顺利。

    这是数据表错误、引脚功能表是正确的。 我们将尽快更改该值。