This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC104S085:需要对 DAC104S085上 SPI 接口的时序要求进行澄清

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC104S085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/705674/dac104s085-need-clarification-about-the-timing-requirement-for-spi-interface-on-dac104s085

器件型号:DAC104S085

您好!

关于 DAC104S085上 SPI 接口的时序要求、最小值的时序大于典型值的时序、这对我来说是不清楚的。

示例:对于 SCLK 周期时间最小值应为33us、通常应为25us、此外、它还指出 T_actual 应大于 T_minimum、现在 T_typical 小于 T_minimum。

也与给定的 SPI 串行时序图相关

如果我们在取消 ChipSelect (SYNC_n)置为无效之前启用 SCLK 两个周期、或者它不是必需的并且给定的波形是正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mina、

    25ns 仅是室温下的典型规格。 33ns 是在整个温度范围(-40至125°C)内保证运行的最小值。 如果您的应用需要在极端温度环境下工作、则应以较慢的速度运行时钟。 如果您希望设备靠近房间、则可以更快的速度运行。

    您的 SPI 帧应该可以了。 该图只是显示了如果您有连续 SPI 时钟、它会是什么样的。

    谢谢!
    Paul