This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8871:最大频率

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8871, DAC8811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/706007/dac8871-maximum-frequency

器件型号:DAC8871
主题中讨论的其他器件: DAC8811

您好!

DAC8871转换的正弦信号的最大频率是多少 ?

数据表显示了样本的 maxi 采集16x20ns + 30ns (TTD)= 350ns (或2.86Mhz)=>我们希望香农为1MHz

数据表还指示将时间1us 设置为1LSB 到 FS ?  这意味着什么?

谢谢

销杆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hi Rod、

    稳定时间规格意味着 DAC 稳定在所需输出的1LSB 范围内、通常在1µs μ s 内。 图35和36显示了这种行为、DAC 从其范围的极端值过渡。 通常、较小的电压转换会更快地趋稳。 该规范意味着、如果您尝试生成满量程方波、则可能无法超过500kHz。

    对于~2.8MHz 的最大 SPI 采样率、您的计算是正确的。

    您可能能够生成1MHz 正弦波、但需要考虑振幅。 如果您尝试生成 DAC 输出为1MHz 的满量程正弦波、那么您将需要以1µs μ s 为单位的两次满量程转换、这将与稳定时间规格相冲突。 您可以考虑生成幅值较低的方波、然后使用外部滤波器创建正弦波。

    此外、您还可以考虑一些高速 DAC 或 MDAC、例如 DAC8811。
    www.ti.com/.../dac8811.pdf

    该器件是一款速度更快的电流输出器件。

    谢谢!
    Paul