This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:AVSS =-2.5V 时的电源电流

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/704769/ads131a04-supply-currents-for-avss--2-5-v

器件型号:ADS131A04

AVDD、AVSS、IOVDD 下的典型和最大电源电流是多少

AVDD = 2.5V;AVSS =-2.5V;IOVDD = 3.3V;电荷泵=禁用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Urs、您好!

    欢迎来到我们的论坛、感谢您的发帖!

    我将尝试了解我们是否有更多信息可与我们的表征团队分享。 请给我几天时间、看看我们可能有哪些数据。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Urs、您好!

    该信息实际上包含在电气特性表中。 对于显示"禁用负电荷泵"的行、电源未列出、因为在页面顶部指定了该电源。 在测试条件下列出的唯一条件是与表上列出的设置不同的条件。

    此致、