This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数据格式说明

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292RECG-FE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/705264/data-format-description

器件型号:ADS1292R

尊敬的 TI 专家,

我现在使用 ADS1292RECG-FE 和 PC 软件来查看波形~

我想知道他们的数据格式描述是否正确、我想将其导入 MATLAB 以进行 mora data analyze~

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Fawn、

    感谢您的发帖!

    您是否在问如何将输出代码转换为电压、以便能够在 MATLAB 中绘制?

    您可以使用以下公式计算输入电压:

    VIN =(VREF/增益)·(代码/2^23)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好!
    很高兴再次见到你~
    我的意思是~
    但很抱歉,我不知道如何~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Fawn、

    很高兴能提供帮助!

    无需道歉。 您可以转到 EVM 软件的"SAVE"选项卡、将代码输出到文本文档。 可以将其导入到 MATLAB 中、然后您可以在 MATLAB 中执行我之前发布的公式、并绘制生成的波形。

    这有道理吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了~谢谢~
    另一个问题、现在 MR 产品 CMRR 大约为-89dB
    我想~它
    除了"使用右腿驱动放大器改善共模抑制"文档外、我还可以参考哪些文档?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Fawn、

    我找到了此文档、但我不确定它对您有多大用处:
    www.ti.com/.../slyt737.pdf

    理论上、您可以提高信号链的 CMRR、使其超过最弱链路的阈值。 由于 ADC 的 CMRR 是固定的、因此您可以在具有更高 CMRR 的 ADC 前面添加一个单位增益缓冲放大器。 这将使信号衰减至运算放大器的 CMRR 值-该值将直接馈送到 ADC。 但是、运算放大器输出和 ADC 输入之间的信号中增加的任何噪声都将受到 ADC 的 CMRR 的限制。

    这有道理吗?