This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112C04:连续模式问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS112C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/705859/ads112c04-continous-mode-question

器件型号:ADS112C04

你好

连续模式下的 ADS112C04是否会自动(交替)记录所有4个通道上的读数? 我可以随时查询所需的信道吗?

或者、我是否始终必须在通道之间独立切换、以便我可以每50ms 读取一次所有通道。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    欢迎来到 E2E 论坛! ADS112C04使用前面带有多路复用器的单个 ADC 进行通道选择。  此器件不支持通过多路复用器自动扫描、因此您必须在多路复用器通道之间手动切换、等待转换完成、读取结果并切换到下一通道、然后重复此操作。  

    I2C 通信速度可能会与您所需的时序相关、同时跟踪正在进行的转换。  在这种情况下、虽然存在一些额外的启动延迟、但使用单次转换模式可能会更容易。  如果您使用连续模式、我建议监控 DRDY 信号并设置中断以触发在 DRDY 下降沿读取数据、以便在转换完成后尽快读取数据。  一旦读取结果、您就可以更改多路复用器通道、这将自动启动新的转换。  当 DRDY 触发下一个中断时、您将重复相同的模式。

    此致、

    Bob B