This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1305L25:AMC1305未命中 AVDD

Guru**** 2503175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/705879/amc1305l25-amc1305-miss-avdd

器件型号:AMC1305L25

尊敬的团队:

当 AMC1305漏掉 AVDD 时、DOUT 将长时间保持明显的电平、直到有新的输入。  

但在客户测试期间、他们发现 DOUT 无法保持为"1"或"0"、例如、当错过 AVDD 时、DOUT 将为0、因为之前的状态为0、但它将随机变为1、如果您看到相同的现象、您能分享吗?  

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sammi!

    您是否在 AMC1305上切换 AVdd 以使输出状态发生变化? AVdd 消失后、输出状态不应改变、尽管每次断电后都无法进入高电平或低电平(FS 或 FS+)状态。 输出应保持输出缓冲器的最后状态(请参阅图51和第8.4.1节的文本)。