This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC34H84EVM:是否可以使用 DAC34H84生成超过30微秒的梯形波

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC34H84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/705400/dac34h84evm-is-it-possible-to-generate-trapezoidal-wave-of-more-than-30-micro-second-using-dac34h84

器件型号:DAC34H84EVM
主题中讨论的其他器件: DAC34H84

大家好、

 我想从 DAC34h84evm 中生成30微秒的梯形波、或 在20微秒内生成恒定直流输出电压、是否可以从此 DAC EVM 生成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、

    DAC34H84本身无法直接生成这些类型的音调、它依靠外部 FPGA/ASIC 来提供数据。 连接 DAC 的 FPGA 或 ASIC 将需要提供生成这些波形所需的波形数据。 30s 的要求主要是在 FPGA/ASIC 方面、其中 FPGA/ASIC 上的存储器必须足够大。

    DAC 可以在直流耦合接口(即每个正/负桥臂接地25欧姆)的情况下生成直流电。

    -Kang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @Kang Hsia 您好, 谢谢您的回复!

    我通过  Xilinx zc706 SOC 板向 DAC EVM 提供样片、我通过 该 DAC 生成了射频波 、现在我想生成梯形、它为我提供了与  下图类似的梯形波输出。 对于梯形 波, 我的上升时间、平坦时间和下降时间总共为1微秒 3微秒,时间   在 CRO 上正确显示。 但 形状 不  符合预期。 CRO 输入 端接50 Ω。

    我 的 DAC 以250MSPS 运行。  

    此致、

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    DAC34H84 EVM 默认具有变压器/平衡-非平衡变压器耦合输出。 没有直流耦合路径、变压器/平衡-非平衡变压器会创建高通网络、因此您的波形永远不会稳定至直流。

    您将需要相应地修改 EVM 以适应电阻终端以及示波器接口。
    下面的应用手册提供了完整的说明:
    www.ti.com/.../slua647a.pdf


    -Kang