This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:差分电压分压器

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115, TLV2462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/705210/ads1115-voltage-divider-for-differential-voltage

器件型号:ADS1115
主题中讨论的其他器件: TLV2462

您好!

我需要帮助以正确降低施加到 ADS1115的差分电压。 我的电路如下图所示:

我需要测量差分电压以获得正负值。

由于我不知道信号极性、因此必须添加两个分压器、使其处于每个引脚的最大额定值范围内。

AIN0-AIN1的读数正确、AIN2-AIN3之间的读数不正确。 它们肯定低于预期值、差异很大。

通过这篇文章(e2e.ti.com/.../2519803)、我了解到输入信号(电路)和 ADC 必须共享接地、但由于我必须使用两个分压器、我不知道哪种方式将信号连接到 ADC。

1) 1)我的电路拓扑是否正确以正确降低差分电压?

2) 2)如何纠正它以获得精确的测量?

3) 3)如果我在原理图中添加了两个齐纳二极管(MMSZ5226B-7-F - 3.3V)、则在读数低于预期值后、读数最高可达0.8V。 哪种方法是保护 ADC 差分输入的正确方法?

提前感谢您。

极好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fabrizio、


    我认为您的问题与预期的一样、即输入信号和 ADC 必须共享某种公共接地。 绘制电路的方式是、似乎没有任何输入与 ADC 具有公共接地。 则输入电压不能浮动。 通常、我会说您应该将 JP1和 JP2的端子1接地、并将这些端子连接到 AIN1和 AIN3。 AIN0/AIN1测量将正常、在 AIN2/AIN3上、电压分压较高的电压也是如此。

    但是、如果您无法做到这一点、那么您要测量的是什么? 如果我们想为该测量找到一个良好的解决方案、这将有助于了解输入是什么。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joseph、

    感谢您的回答。

    输入信号是正极连接到端子1或端子2的直流电压(换句话说、我不知道它们是如何连接的、我必须根据连接获得正负值)。

    AIN0/AIN1工作正常、可提供正确的正值或负值。 但是、如果我将 JP1的端子1接地、如果像图中那样连接外部信号、我将获得正确的正值;如果外部信号反向(而不是负值)、我将获得0。 显然、在本例中、我不需要以任何方式对信号接地。

    出现问题的原因是 AIN2/AIN3和分压器。 当我将 JP2的端子1接地时、如果像图中所示那样连接了外部信号、或者如果外部信号反向、则我获得正确的正值。

    极好的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabrizio、

    如果您需要测量能够获取正值和负值、则需要在电源范围的中间位置附近建立共模点。 您能否将类似的东西放在一起?

    1.65V 拉电流将位于电源轨之间的中间位置、并且需要灌电流和拉电流。

    至于输入保护、10kΩ Ω 电阻器当然会有所帮助。 但是、您可以插入一些低泄漏肖特基二极管、将每个分压器点连接到 GND 或 VDD。 任何高电压偏移都会将电流分流至任一电源轨(高于 VDD 或低于 GND)。 无论如何、二极管应具有低泄漏电流。 任何泄漏项都会与串联电阻发生反应并导致误差。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    谢谢、我做了一个快速测试、它运行正常。

    让我提出一些其他问题:

    1) 1)能否安全移除连接到 JP1的两个10K 电阻器、以便在 AIN0/AIN1上实现1:1的比率?

    2) 2)我是否可以将10K 电阻器增加到100K、1M 或更高、以提高输入阻抗?

    3) 3)我手头有一个 TLV2462。 对于电压源而言、这是一个不错的选择吗? 您能建议更好的选择(SMT 安装)吗?

    极好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabrizio、


    1。是的、您应该能够短接连接到输入源的两个10kΩ Ω 电阻器、从而提供一个1:1的测量比率。 请注意、需要使用其他两个10kΩ Ω 电阻器为输入提供共模工作点。

    2.我不会将输入电阻器增加到100kΩ Ω。 ADC 输入是电容采样、串联电阻会中断输入采样。 当输入串联电阻为100kΩ Ω 时、您将看到偏移和增益误差显著增加。

    我认为 TLV2462作为缓冲器是一个不错的选择。 对于您可以使用的运算放大器、我实际上没有任何建议。 只要放大器能够跟上 ADC 输入采样的步伐、就不会出现问题。


    吴约瑟