This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90EVM:ADS52J90EVM 参考电压

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/705206/ads52j90evm-ads52j90evm-reference-voltage

器件型号:ADS52J90EVM

嗨、大家好  

我正在使用 TI 的高速 ADC 板 ADS52J90EVM。 我对 ADC 基准电压有点困惑。  

第12页 、ADS52J90EVM 用户指南: http://www.ti.com/lit/ug/slau632a/slau632a.pdf 

用户指南 指出,我们可以提供  +16dBm 的输入电压( 即1.995 Vp 或 3.990 Vpp)  

  ADS52J90的数据表第10页 显示、我们的输入电压范围为 Vcm - 0.5Vcm  + 0.5 、因此这意味着1V  

然后 在(FS)的同一页上、输入差分满量程电压为2 VPP。   

我没有得到这些参数之间的相关信息。 我在12位分辨率模式下使用 ADC。

请告诉我、我如何知道 ADC 基准电压。 ?  

此致

Rizwan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rizwan、您好!

    在用户指南中、我们建议对模拟输入信号使用带通滤波器来衰减信号发生器的谐波和噪声。
    此外、在我们的测试期间、我们使用了分离器。 插入损耗大于6dB。

    输入引脚(分别为 INP 和 INM)上的电压范围可具有1V 的 Vpp (以 VCM 为中心)。
    这以差分方式转换为2Vpp 满量程差分电压。

    在12位分辨率模式下、+/- 1V 输入正弦信号表示为+/-2^12 (满量程) ADC 输出。