This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:ADC 读取值类型

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/704731/ads1015-adc-read-value-type

器件型号:ADS1015

您好!

我将 ti ADS1015 ADC 用于我的一个项目。 我读取 Linux sysfs 条目"/sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage0_rain"以读取 ADC 转换值。 以什么形式获得输出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿特尔


    由于这更多是 Linux 问题、我认为它应该进入其中一个处理器论坛。 您使用的是哪种处理器和 Linux 版本? 如果我明白了、我可以重定向您的问题。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您的回复。 我使用的是 Linux 内核版本4.1.15、移植用于使用 imx6 Solo 的定制板。 我还使用了 t-ADS1015驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿特尔


    我已经检查过、我认为 TI 没有为 ADS1015整合任何驱动程序。 您知道该驱动程序来自哪里吗? 它不是来自我们的产品组、答案只能来自驱动程序创建者。


    吴约瑟