This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC2114EVM:LDC2114EVM

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC2114EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/705138/ldc2114evm-ldc2114evm

器件型号:LDC2114EVM

您好!

在 Win 7 64位上出现"传感解决方案 GUI-1.9.4"时出现问题。

问题是没有为 LDC2114EVM 安装驱动程序。

我需要用于 LDC2114EVM 的 Win7驱动程序。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    首先、请转至器件管理器、并在 COM 端口部分下检查电路板连接到 PC 时是否看到"EVM"。

    如果未列出、则可能需要手动强制设备管理器在 GUI 安装文件夹中查找已连接设备的驱动程序、该文件夹通常为 C->TI ->感应解决方案 EVM GUI 1.9.4 -> EVM 驱动程序

    如果问题不是这样、则可能需要尝试在 Windows 兼容模式下运行 GUI。 您可以尝试 Windows 7或 Windows XP (Serivce Pack 3)兼容模式。 您可能还需要在安装 GUI 后重新启动 PC。

    此致、