This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004QEVM:在一台 PC 上使用多个 EVM 模块

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/705177/fdc1004qevm-using-multiple-evm-modules-on-one-pc

器件型号:FDC1004QEVM
主题中讨论的其他器件:FDC1004

我需要将多个 FDC 1004QEVM 模块连接到单台 PC。

与许多程序不同、感应解决方案 EVM GUI 的第二个实例将不会启动。

是否有任何人可以提出建议的合理而实际的办法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    遗憾的是、使用构建 GUI 的 OneUI 框架无法同时运行 GUI。 您将无法在单台 PC 上使用多个 EVM。 但是、FDC1004有四个通道、但只有两个通道具有传感器板。 如果您只需要监控四个通道、则可以断开电路板的传感器部分并将您自己的传感器连接到全部四个通道。 否则、您需要使用多台 PC 或编写自己的 GUI 和固件、以便同时使用多个 EVM。  

    此致、