This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7959:采用长电缆的 ADS7959 SDO 输出

Guru**** 2579635 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7959

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/704703/ads7959-ads7959-sdo-output-with-a-long-cable

器件型号:ADS7959

大家好、团队成员

我的客户使用了 ADS7959、并通过50 cm 电缆将 SDO 信号输出到控制板。 采样频率为8MHz。

他们发现、使用此电缆时、上升沿延迟时间会变得大得多。 寄生电容似乎太大。

我想知道我们是否有任何方法来增强 SDO 接口驱动程序的容量?

我们能否通过缓冲器增强驱动器容量? 关于缓冲器、应注意哪个参数?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    是的、您必须使用缓冲器来增强 ADC SDO 输出的驱动能力。

    缓冲器的传播延迟和驱动强度将是需要考虑的关键参数。 此外、缓冲器和电缆之间的适当阻抗匹配;以及电缆和另一端的接收缓冲器将确保将反射保持在最小值。

    此致、
    Sandeep