This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4222:针对输入驱动电路的建议

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4222, THS4509, ADS4222EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/705045/ads4222-recommendation-for-input-drive-circuit

器件型号:ADS4222
主题中讨论的其他器件: THS4509

您好!

我想使用 ADS4222对0.9V 至1.8V 范围内的传感器信号进行数字化。

传感器可以驱动1K 及以上的负载。 输入信号的带宽从直流到20MHz。

请为上述应用建议一个输入驱动电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishak、

    所附为 TI ADS4222EVM 的原理图、可选择使用 THS4509全差动放大器驱动 ADC。 这将允许此 ADC 使用直流至1900MHz 的输入、同时为模拟输入提供所需的共模电压。 您可能还需要联系高速放大器组以获取其他示例。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../1643.ADS42XX_5F00_58C28EVM_2D00_SCH_5F00_C.pdf