This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1601:ADS1601:DC 偏移过高

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/704718/ads1601-ads1601-too-high-dc-offset

器件型号:ADS1601

我有一个具有 FPGA 的电路、可从 ADS1601读取信号。 我将对100kHz 信号进行采样。

在 ADC 输入端施加某些信号时、我似乎具有相对较高的直流偏移、例如简单的1kHz 正弦信号。 我在许多(超过100个)电路板上观察到这一点、因此它不是由单个损坏的芯片造成的。

这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Giuseppe、

    感谢您的发帖。

    大偏移可能是由信号源、连接到电路的电缆或通向 ADC 的信号路径中的其他组件引入的。 确定偏移源的最佳方法是将两个输入短接在一起并测量 ADC 输出。 首先将 ADC 输入引脚短接在一起(建议也将它们连接到中间电源)。 您在此处测量的偏移应仅为 ADC 本身的偏移。 如果看上去一切正常、请朝与电路的输入连接的方向向后工作。 将信号源替换为电路(+)和(-)输入之间的短路、并测量整个信号链的偏移。

    如果您愿意、您可以向我们发送数据图的屏幕截图以及输入配置说明。

    此致、