This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:关于 OFFSETCAL 命令

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/704596/ads131e08-about-offsetcal-command

器件型号:ADS131E08

大家好、
我对 OFFSETCAL 命令有疑问。

执行 OFFSETCAL 命令的触发器是什么?
第八个 SCLK + 4 tCLK 的下降时钟是否指向此命令的开始操作?
或者、我是否需要 START 命令或 START 信号来执行此命令?

此致、
Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshi-San、

    OFFSETCAL 命令在第8个 SCLK 下降沿解码。 解码命令后、需要153ms 完成内部测量并保存偏移校准值。 该器件必须在连续转换模式下进行有源转换。 这意味着、在发送 OFFSETCAL 命令之前、您还必须将 START 引脚置为高电平或发送 START 命令。

    此致、