This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:复用2个信号时的数字滤波器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1260, ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/704541/ads1261-digital-filter-when-multiplexing-2-signals

器件型号:ADS1261
主题中讨论的其他器件:ADS1260

Hallo、

我必须测量 ADS1260/61的2个输入上交替的两个信号。 当我 在每次转换后切换输入时、数字滤波器会产生什么影响?

Michael Kabthan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    SINCn 滤波器的行为与移动平均滤波器非常相似、它收集"n"个转换结果并将其平均在一起... 因此、根据您选择的滤波器类型、开关通道将要求滤波器首先收集"n"个样本、然后才能提供有效输出。 因此、您将注意到 SINC2、3和4滤波器需要大约2、3或4个转换周期、直到您获得第一个转换结果。

    请参阅 ADS1261数据表中的第9.4.1.3节(转换延迟)。 如果您计划从通道1收集单个样本并切换到通道2 (等等) 那么、您将能够实现的最快数据速率将由"1/t (STDR)"给出。

    注:

    • /DRDY 信号将保持高电平、直到数字滤波器稳定。 因此、在滤波器稳定时、无需忽略任何转换结果。
    • FIR 滤波器类似于 SINC1滤波器、因为它在大约1个转换周期内稳定下来。
    • 启用斩波将进一步降低总体数据速率、因为 ADC 在提供结果之前必须收集两倍的数据。

    此外、您可能会感兴趣的还有一个适用于 ADS1261的 Excel 计算器、可在此处找到:

    此致、
    Chris