This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA900:DAC 与电流间的关系

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/704748/pga900-dac-vs-current

器件型号:PGA900

根据 TI 文档 " PGA900用作4mA 至20mA 电流回路发送器"、4mA 的 DAC 代码为 2096 (DEC)、20mA 的 DAC 代码为10476 (DEC)。 因此、DAC 代码的总范围为8380。 但在我的电路中、4-20mA 的 DAC 代码范围仅为8330。 我的电路的特性详细信息如下。 使用 Keithley 2000万用表测得的电流。

DAC 代码(十六进制)   DAC 代码(DEC)   4-20 mA 回路电流
818                              2072                         4.0036
A24                              2596                         5.008
C29                              3113                         6.004
E30.                 3632                          7.0009
1033                          4147                           8.0009
144c                          5196                           10.005
28a2.                10402                         20.000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SEBIN、

    我认为这在电流输出模式下的总体未调误差范围内、根据数据表、该误差为3.5% FSO。 它位于 DAC 增益部分6.22中。

    此致、