This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80:DAC38RF80 JESD204B 设置?

Guru**** 2810015 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/704505/dac38rf80-dac38rf80-jesd204b-set-up

器件型号:DAC38RF80

设计。

客户正在考虑开发 DAC38RF80。
DAC38RF80的 JESD204B 计算如下。
请查看我们的设置。
如果我们的设置错误、请建议正确的设置。

DAC38RF80设置

复数输入
时钟输入:230.4Mhz
带宽:200MHz
内插:x24
K=32
LMFS:4421
通道速率:4608Mbps
Sysref:7.2Mzh

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    此设置没有问题。 最终采样率为5529.6MHz (24 X 230.4MHz)、可由片上 PLL 支持。 如果可能,我建议您增加输入时钟频率,使 BW 小于0.8*Clock in? 这将确保内插滤波器更好地抑制图像。

    谢谢、
    埃本